PRODUCT LIST

  • Technical article - Delta
  • 관련 연구에 따르면, 2021 년도 전 세계 데이터센터 전력 사용량은 200 TWh 이다. 시장의 트렌드를 관찰하면 데이터센터 구축은 계속 증가하는 추세이며, 이는 앞으로도 전력 소비량이 꾸준히 �...
    작성자: Ross Peringuey, Commercial Product Manager CIS EMEA 데이터 센터의 밀도와 전력에 대한 요구사항은 점점 까다로워지고 있다. 그 결과 성능이 뛰어난 보조 전력이 더 많이 필요하다. 하지만 많�...
    전 세계에는 대략 850만 개의 데이터센터가 존재한다. 소규모 데이터센터까지 모두 포함한다면 그 중 300 만 개의 데이터센터가 미국에 위치한다. 이것은 거의 100 명의 사람 당 하나의 데이터...
    데이터센터에서 처리하는 데이터의 양이 급격하게 증가하는 문제는 그 어느 때보다도 더욱 심각한 상황이다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 막대한 계산 능력이 필요하다. 이것은 이미 ...
    시중에 판매되는 데이터센터 내의 자동 제어와 모니터링 작업을 위한 툴은 비교적 새로운 상품이다. 이러한 종류의 툴 중에서 최초의 제품은 장치의 기록 보관이나 이동 및 유지보수의 관�...
    VRLA(Valve-Regulated Lead-Acid) 배터리는 무정전 전원공급장치의 3상 전원에 흔히 사용된다. 이 배터리는 무겁고 크기 때문에 데이터 센터에서 이 배터리를 사용하려면 강화된 지지 구조가 필요하�...
    저자: Mikael Berggren, Director of Business Development, Data Center Solutions, ICTBG, Delta Electronics (Netherlands)   이미 예전부터 IT 업계는 거대한 데이터의 빙산이 다가오고 있다는 것을 알아챘다. 소위 사물�...
    근래의 데이터 처리 및 통신 기술의 빠른 발전과 광범위한 도입은 IT 장비의 놀라운 성장을 이끌었다. 통계에 따르면 전 세계의 데이터 센터는 현재 전 세계 전력 소비량의 3%를 차지한다. IDC...
    이미 오래 전부터 많은 기업에서 데이터 센터는 기업의 가장 귀중한 자산이 되었습니다. 컴퓨팅과 스토리지 리소스에 대한 수요는 증가하고 있으며, 전기료도 마찬가지로 상승하고 있습니�...
    오늘날의 디지털 경제에서는 클라우드 컴퓨팅, 모바일 인터넷, 사물인터넷 (IoT), 빅데이터 등의 다양한 기술이 발전하고 통합되는 중이다. 이러한 경향은 데이터 센터 공급자와 사용자들이 ...
    최근 데이터 센터의 랙 당 전력 밀도가 빠르게 증가하는 경향에 따라, 기업들은 전력, 냉각, 공간과 관련된 문제를 대하는 더욱 효과적인 방식을 찾아야만 한다. 다행히도 Delta의 전문가들은...
    전세계의 에너지가 점점 고갈됨에 따라 기업들은 에너지 비용이 점점 더 높아진다는 불변하는 현실에 직면하고 있습니다. 고밀도의 데이터 센터의 경우 친환경 문제는 매우 중요합니다. IT ...
    좀 더 효율적인 데이터 센터 관리 DCIM은 시설 관리자, CIO 혹은 IT 관리자에게 굉장히 매력적이다. 그 중에서도 DCIM이 비용, 신뢰성 및 데이터 센터 관리에 미치는 영향이 시설 관리자들에게 �...
    일반적인 데이터 센터 인프라 관리(DCIM) 시스템의 능력은 급격히 진화하고 있다. 종합 DCIM 솔루션에 탑재되어야 하는 기능들에 대한 논란이 많은 게 사실이지만, 첨단 데이터 센터의 핵심 요...
    응용 분야 방송국 서비스의 핵심 송출 기지로써 방송국 데이터 센터를 구축하면 통신, 케이블 TV 및 인터넷 네트워크를 효과적으로 통합할 수 있다. 다음과 같은 주요 응용 분야들을 갖는 차...
    저자: Astrid Hennevogl-Kaulhausen* / 편집자: Ulrike Ostler**   모듈형 UPS 시스템은 어떤 기능을 제공할까요? 모듈형 냉각 시스템은 어떤 이점을 갖고 있을까요? Delta Energy Systems의 UPS 독일 영업지사에...
    Application 자동화 제어 파이프라인 파워서플라이 데이터센터 석유 및 가스 산업은 그 생산 공정이 자동화되어있으며 연간 1~2백만 톤의 천연가스를 생산하�...
    본 글에서 소개하는 모듈형 데이터센터는 다수의 랙과 UPS, 전원 분배 캐비닛, 전원 분배 유닛, 에어 컨디셔너(in-row 냉각), 그리고 네트워크와 케이블링 및 모니터링 기능을 제공하면서도 독�...
    Application ● 데이터센터의 IT 부하 빅데이터는 다양한 응용 부문과 비즈니스의 기회를 창출하며 많은 산업에 큰 영향력을 발휘하고있습니다. 오늘날과 같은 새롭고 역동적인 시대에서 데이...
    클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 및 사물인터넷(IoT)의 등장으로 데이터센터의 구축은 새로운 전기를 맞고 있다. 이러한 거대한 시장 환경 속에서 기존의 데이터센터들은 유연성과 확장성이 결여...
    Document Author: Delta Power Solutions Product covered: UPS Solutions   Healthcare continues to make enormous strides technologically. You can see these advancements everywhere from wearable technology monitoring a patient’s fitness to startu...
    Document ID: WP0014_en-us Document Author: Delta Power Solutions Product covered: Datacetner Solutions   Introduction Data centers ensure the operation of critical business...
    Document ID: WP0013_en-us Document Author: Delta Power Solutions Product covered: UPS Solutions Many companies are unprepared for business disruptions caused by power blackouts and are ofte...
    Document ID: WP0012_en-us Document Author: Delta Power Solutions Product covered: Centralized UPS and Distributed UPS Introduction Wherever continuous power is needed, there is a need...
      Document ID: WP0001_en-us Document Author: Liao Jen-chuan / Kuo chao-lung Delta Electronics, Inc. Abstract: The development of Taiwan$#39;s electronic science & technology and se...
    Datacenter renovation in an enterprise’s existing office building can be especially troublesome for datacenter architects. Conditions such as space, floor height and availability of outside windows can significantly impact the renovation. The cooli...
    Today, datacenters are what keep the operations of corporations and other organizations continuously running. As of 2012, there were 2.1 million racks installed in enterprise and large class datacenters. This is expected to grow to 2.7 million racks ...
    In 2013 Gartner forecasted that the production value of datacenters worldwide would increase from US$102.4 billion in 2014 to US$118.1 billion in 2017 with a CAGR of 4%. One of the strong driving factors behind such datacenter growth is the phenomeno...
    As the demand for big data explodes, doubling every two years, organizations are struggling to expand datacenters and save energy costs. Increasing IT facility workloads and server densities challenge businesses to reduce energy consumption ...
    As modern technology develops, our reliance on computer systems continues to grow. A datacenter ensures that the operations of a corporation or organization can run continuously. To fulfill the mission of running 24-7, the datacenter needs t...
    Uninterruptable Power Supplies (UPS) provide vital backup power supply for mission critical applications and ensure the continuity of system and data center operation. When a UPS operates during a power outage, the batteries provide DC power that mai...
    IT operations are a crucial aspect of most business operations. One of the main concerns of datacenters is operational continuity. The most stringent datacenters require the highest availability possible to sustain mission critical functions...
    Uninterruptible power supplies (UPS) find wide application in protecting precision instruments and critical devices. As businesses grow, both old and new UPSs begin to accumulate in different offices and factories. The maintenance and manage...
    A datacenter is crucial to the daily operations of many organizations. The cost of downtime due to critical load failure is expensive and could run between USD4,000 to USD6,000 per minute or even more. Using uninterruptible power supplies (U...
    top