Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Delta Electronics и «Темпесто» модернизировали систему питания дилерского центра «Мерседес-Бенц» Панавто
«Панавто», официальный дилер «Мерседес-Бенц», Maybach и SLR McLaren, является крупнейшим автодилером в Европе, оказывающим услуги по продаже и сервису автомобилей. В состав автоцентра входят автомобильный салон, сервисный центр, бутик аксессуаров, шоу-рум тюнинга, выставочная галерея и ресторан. Профессионализм сотрудников и современное высокотехнологичное оборудование автосалона, обеспечивающее бесперебойную работу каждого подразделения автоцентра в режиме 24/7 и 365 дней в году, позволяют поддерживать обслуживание клиентов центра на должном уровне.
В условиях круглосуточного режима работы автоцентра технический департамент «Панавто» уделяет особое внимание качественному обслуживанию ИТ- и инженерной инфраструктуры центра и постоянно проводит диагностику установленного оборудования. В 2012 году перед компанией стояла стратегическая задача модернизировать систему питания центра. Для решения этого вопроса автоцентр привлек дистрибьютора Delta Electronics - компанию «Темпесто», предложившего наиболее оптимальный комплекс мероприятий по демонтажу старой и установкой новой системы энергоснабжения в электрощитовой центра. Основная сложность проекта состояла в том, что отключение электропитания для реконструкции системы возможно было только в ночное время и продолжительностью не более двух часов.
Для решения поставленной задачи «Темпесто» совместно с Delta Electronics разработала специальный проект по внедрению источника бесперебойного питания серии NH Plus мощностью 80 кВА с возможностью расширения до 120 кВА. Поскольку время, отведенное на отключение электропитания, было минимальным, то был поставлен щит внешнего ручного байпаса, адаптированный специально под данный объект. Шкаф был спроектирован таким образом, чтобы работал один из двух ИБП (старый или новый) либо байпас. Также для предотвращения сбоев по причине несанкционированных действий персонала или переключений электропитания была инсталлирована интеллектуальная система для защиты обоих источников.
Особенность установленного решения Delta заключается в резервировании силовых модулей по схеме N+1. Выбор в пользу ИБП NH Plus обусловлен ведущими в отрасли характеристиками источника, гибкости в конфигурации, большим возможностям в дальнейшем наращивании мощности. Данные источники предусматривают простоту монтажа, обладают компактными габаритами, небольшим весом, возможностью перемещать оборудование, что особенно удобно в стесненных условиях. ИБП NH Plus отличается интуитивно-понятным интерфейсом и мощным программным обеспечением источника, позволяющим осуществлять мониторинг состояния ИБП, входной и выходной сети и АКБ. Установленная система питания дает заказчику возможность контролировать источник питания через систему диспетчеризации или сеть интернет, а также оповещать персонал в случае нештатной ситуации или запланированного события.
«Каждая ИТ-инфраструктура имеет свои технические особенности и требует индивидуального подхода не только к поддержанию бесперебойной работы системы, но и к своевременной замене вышедших из строя компонентов. В данном ключе успешность проекта модернизации ИТ-системы заказчика во многом зависит от наличия необходимого оборудования на складе, гибкости вендора и вовлеченности в проектную команду высококвалифицированных специалистов. Благодаря многолетнему опыту работы с критически важными объектами нам удалось максимально оперативно разработать и изготовить шкаф байпаса для «Панавто», а также осуществить монтаж и наладку оборудования в течение двух ночей, отведенных заказчиком для переключений», — говорит Леонид Гаврилов, генеральный директор ЗАО «Темпесто».
«Компания “Панавто” стремится предоставить максимально комфортные условия для своих клиентов так, чтобы покупка автомобиля для них стала приятным процессом. Поскольку мы берем на себя решение всех вопросов, связанных с процедурами приобретения автомобиля начиная с оформления покупки и заканчивая техобслуживанием, то для нас очень важно, чтобы сотрудники компании могли полностью сконцентрироваться на основных профильных задачах бизнеса. В основе этого лежит обеспечение надежной работы вспомогательных служб центра, в том числе поддержание устойчивого функционирования системы энергоснабжения. Благодаря удачному сотрудничеству с «Темпесто» нам удалось оперативно заменить устаревшее, изношенное оборудование и предотвратить потенциальные сбои в работе автоцентра», — комментирует Валерий Меньщиков, главный энергетик «Панавто».




























.gif)