Liste des produits
Power issues
Quelles sont les problèmes d’alimentation ?
Basé sur une analyse réalisée par Contingency Planning, une alimentation de mauvaise qualité est le facteur clé des pertes de données sur les ordinateurs. En plus des pannes de courant, les autres problèmes sont : chute de tension, pics, surtension, bruit, et tension trop faible (haute). Ce sont les événements les plus susceptibles d’endommager et de réduire la durée de vie des composants de l’ordinateur ainsi que de causer la perte de données et des dommages.
Comment faire pour éliminer ces problèmes d’alimentation ?
Il y a plusieurs méthodes pour éliminer les problèmes d’alimentation. Les trois méthodes les plus courantes sont : un absorbeur de surtensions, un régulateur ou un UPS.
.gif)
Qu’est-ce qu’une chute de tension ? Quel est l’effet sur les équipements informatiques ?
Les chutes de tension sont le problème d’alimentation le plus courant actuellement et sont responsables de 87% de tous les problèmes d’alimentation. Une chute de tension est une courte période de chute de tension causée par un problème externe. Cela peut causer une panne de fonctionnement des périphériques d’ordinateurs, tels que le clavier dans les cas mineurs, ou peut causer la perte des données et des fichiers dans sa forme la plus grave. Les chutes de tension peuvent aussi endommager les composants de l’ordinateur et réduire la durée de vie de ses composants.
Qu’est-ce qu’un pic ? Quel est l’effet sur les équipements informatiques ?
Un pic est une forte augmentation de la tension à très courte durée. Dans la plupart des cas, cela est à cause de la foudre à proximité. Cela peut endommager les équipements informatiques ou de précision et causer la perte des données.
Qu’est-ce qu’une surtension ? Quel est l’effet sur les équipements informatiques ?
Lorsque vous éteignez un appareil à haute tension ou un groupe d’appareils à haute tension reliés à une source d’alimentation unique, une surtension peut être généré lors de la transmission du courant. La plupart des ordinateurs ou des équipements de haute précision ont une certaine plage de tensions de fonctionnement qui peut éviter une telle situation. Toutefois, si la surtension est supérieure aux réglages de tolérance, certains appareils ou composants peuvent être endommagés et cela peut causer la panne d’un appareil ou réduire la durée de vie.
Qu’est-ce que le bruit ? Quel est l’effet sur les équipements informatiques ?
Un grand nombre de facteurs sont responsables pour le bruit, y compris la foudre, la mise sous tension ou hors tension des appareils proches, des générateurs, et même les communications sans fil. Le bruit peut causer la panne des équipements de haute précision ou des ordinateurs ou causer des erreurs dans les programmes.
Types of UPS
Pourquoi un UPS est-il nécessaire ?
Une alimentation d’une qualité instable peut affecter le fonctionnement d’un ordinateur. Un UPS ne fournit pas seulement un courant de secours en cas d’une panne de courant, mais fournit également une alimentation stable et propre dans des conditions normales. Il améliore l’alimentation en régulant et filtrant le courant et en supprimant les pics causés par la foudre. Un UPS est comme une police d’assurance personnelle, il protège vos appareils informatiques contre les risques électriques.
Quels types d’UPS y-a-t-il ?
Il y a trois types d’UPS : Hors-ligne, En-ligne, et Interactif-Ligne
Qu’est- ce qu’un UPS hors-ligne
Référez-vous au diagramme du système hors-ligne. L’appareil est alimenté par le secteur directement à travers une ligne de bypass. En cas de panne de courant, il est alimenté par du courant CA généré par un inverseur alimenté par une batterie dans l’UPS.
Fonctions
1. Lorsque le courant d’alimentation secteur est normal, l’UPS ne fait rien et la charge est gérée directement par le secteur. Ce type n’améliore pas le courant d’alimentation secteur en réduisant le bruit ou les surtensions.
2. Fournit une protection minimale car un certain temps de conversion est nécessaire.
3. Structure simple, taille compacte, léger, facile à contrôler et pas cher.
Fonctions
1. Lorsque le courant d’alimentation secteur est normal, l’UPS ne fait rien et la charge est gérée directement par le secteur. Ce type n’améliore pas le courant d’alimentation secteur en réduisant le bruit ou les surtensions.
2. Fournit une protection minimale car un certain temps de conversion est nécessaire.
3. Structure simple, taille compacte, léger, facile à contrôler et pas cher.
.gif)
Qu’est- ce qu’un UPS en-ligne
Référez-vous au diagramme du UPS en-ligne.
Les UPS en ligne fournissent une alimentation de l’inverseur et utilisant un chemin de bypass seulement lorsque
l’UPS lui-même tombe en panne, est surchargé, ou surchauffe.
Fonctions
1. L’alimentation fournie est de la meilleure qualité possible car le courant est traité par l’UPS.
2. Aucun temps de conversion requis.
3. Structure complexe et cher.
4. Donne la meilleure protection possible avec des excellentes caractéristiques de filtrage du bruit et des surtensions.
Les UPS en ligne fournissent une alimentation de l’inverseur et utilisant un chemin de bypass seulement lorsque
l’UPS lui-même tombe en panne, est surchargé, ou surchauffe.
Fonctions
1. L’alimentation fournie est de la meilleure qualité possible car le courant est traité par l’UPS.
2. Aucun temps de conversion requis.
3. Structure complexe et cher.
4. Donne la meilleure protection possible avec des excellentes caractéristiques de filtrage du bruit et des surtensions.
.gif)
Qu’est- ce qu’un UPS interactif-ligne ?
Référez-vous au diagramme du UPS interactif-ligne. Les UPS interactif-ligne fournissent un courant aux appareis via un chemin de bypass avec la sortie de l’inverseur lorsque le courant secteur est normal. L’inverseur marche comme un chargeur. Dans le cas d’une panne de courant, l’inverseur convertit le courant CC de la batterie en du courant CA pour les appareils.
Fonctions
1. Le design avec la conversion bi-directionnelle réduit le temps nécessaire pour charger la batterie de l’UPS.
2. Besoin d’un certain temps de conversion.
3. Le mécanisme de contrôle est complexe et donc plus coûteux.
4. A une capacité de protection moyenne, entre celle des UPS en-ligne et hors-ligne. Ils sont moins efficaces dans le filtrage du bruit et la suppression des surtensions.
Fonctions
1. Le design avec la conversion bi-directionnelle réduit le temps nécessaire pour charger la batterie de l’UPS.
2. Besoin d’un certain temps de conversion.
3. Le mécanisme de contrôle est complexe et donc plus coûteux.
4. A une capacité de protection moyenne, entre celle des UPS en-ligne et hors-ligne. Ils sont moins efficaces dans le filtrage du bruit et la suppression des surtensions.
.gif)
Common battery problems
Quels types de batteries sont utilisés dans les UPS ?
La plupart des UPS disponibles dans le commerce utilisent des batteries plomb-acide qui sont sans eau et sans entretien. L’énergie est générée par des réactions chimiques dans un électrolyte de type pâte. Pour la plupart des consommateurs, ces batteries ne sont pas seulement facile à utiliser et à entretenir, mais aussi faciles à remplacer si nécessaire.
Quelle est la durée de vie d’une batterie ?
Le courant fourni par un UPS vient de la décharge de ses batteries. Les batteries vieillissent non seulement avec l’utilisation et les facteurs externes, mais aussi à cause des réactions chimiques internes. Les batteries vieilliront même lorsqu’elle ne sont pas utilisées. De manière générale, la durée de vie moyenne d’une batterie plomb-acide est de 2 ans.
Comment faire l’entretien d’une batterie ?
Un chargement et déchargement régulier est très important pour l’entretien de la batterie. Vous pouvez utiliser régulièrement cette fonction si votre UPS a une fonction de détection de batterie. Autrement, vous pouvez simplement débrancher l’entrée à votre UPS pour simuler un panne de courant et vérifiez le temps pris par la batterie pour se décharger. Veuillez remplacer vos batteries par des neuves lorsque le temps de déchargement est inférieure à celui donné dans les spécifications. Cela permet d’assurer qu’il y a un temps de déchargement suffisant pour que le système puisse enregistrer les fichiers et être éteint dans le cas de panne de courant.
Comment est la capacité d’un UPS déterminée ?
La plupart des UPS disponibles dans le commerce ont maintenant une capacité en VA. V représente la tension et A le courant, en ampères. En bref, VA est égale à la puissance et la capacité d’un UPS. Par exemple, un UPS avec une capacité de 500VA et une sortie de 110V fournira un courant maximal de 4,55 A et plus que cela causera une surcharge. L’unité de puissance peut aussi être exprimée en watts. Alors que le Watt indique la puissance active, VA indique la puissance réactive et Watt est égale à VA multiplié par le facteur de puissance (VA × pf = Watt). Il n’ya pas de critère commun pour le facteur de puissance (pf). En général, une valeur comprise entre 0,6 et 0,8 est acceptable, alors qu’une valeur de 0,5 peut représenter un mauvaix design. Faites attention à cette valeur lorsque vous achetez un UPS. Un haut facteur de puissance signifie une meilleure utilisation et une utilisation plus économique du courant.
Où est-il possible de remplacer les batteries ?
Veuillez contacter le service clientèle ou le revendeur de votre UPS lorsque vous voulez remplacer les batteries.
Où puis-je acheter un UPS approprié ?
1. Apprenez-en plus sur l’applicabilité de chaque type d’UPS.
2. Evaluez vos besoins en ce qui concerne la qualité du courant.
3. Calculez la capacité de l’UPS requis et évaluez la capacité totale requise pour l’expansion future.
4. Sélectionnez une marque et un fournisseur réputé.
5. Achetez un UPS approprié qui convient à vos besoins.
2. Evaluez vos besoins en ce qui concerne la qualité du courant.
3. Calculez la capacité de l’UPS requis et évaluez la capacité totale requise pour l’expansion future.
4. Sélectionnez une marque et un fournisseur réputé.
5. Achetez un UPS approprié qui convient à vos besoins.
Un UPS est-il vraiment nécessaire dans les endroits où les pannes de courant sont très rares ?
Les statistiques indiquent que les pannes de courant sont un problème mineur. D’autres problèmes par contre, qui ne sont pas si évidents comme les surtensions, les sous-tension et les surintensités, sont plus importants. En plus de pouvoir fournir un courant continu pendant des longues périodes, un UPS est conçu pour fournir aux clients une protection complète contre les problèmes de tension, les pics, les surtensions, les interférences haute fréquence, et tout autre types de problèmes ou de panne de courant.
Combien de temps l’UPS peut-il fournir du courant ?
La fonction la plus importante d’un onduleur est de fournir une alimentation de secours suffisante pour assurer le fonctionnement des appareils. Le temps de fonctionement d’un UPS doit être assez long pour pouvoir permettre aux utilisateurs de terminer les procédures et opérations en cours dans le cas d’une panne de courant. En général, 5 à 10 minutes devraient suffire. Si plus de temps est nécessaire, vous pouvez acheter un UPS avec un compartiment(s) de batterie externe, ce qui permettra d’augmenter la durée de fonctionnement de l’UPS.
























.gif)