产品清单

  • 服务与支持 - Delta
  • 电源问题与种类

    电力问题的种类?
    根据 Contingency Planning 的调查,电源品质不良是造成电脑资流失的主因。而电源问问除了市电中断外,尚有电压下陷、尖波、电压突波、杂讯、低(高)电压等问题。这些就是造成电脑设备内部元件损坏、寿命减短及资料流失与损坏的原因。
    解决电力问题的方法?
    根解决电力问题的方法有很多种,最常见的方法有突波吸收器、稳压器与UPS:

    什么是电压下陷 (Sag)?对电脑设备有何影响?
    电压下陷是最常见的电力问题,它占了电力问题的87%。电源可能因某种原因而造成短时间的电压降。它对电脑影响轻则使键盘等周边设备暂停作业,重则使资料流失、档案毁坏。电压下陷同时也会使电脑内的元件毁坏,导致寿命减短。
    什么是尖波 (Spike)?对电脑设备有何影响?
    瞬间增加的剧烈高压,一般通常是设备邻近地区发生雷击所致。对电脑或精密设备会导致设备硬体损坏与资料流失。
    什么是电压突波 (Surge)?对电脑设备有何影响?
    当电源所接负载设备中,附近高电流的设备在关机后,在电力的运送中会造成惯性的电压突波。一般电脑或精密设备均有设计一定的电压范围,以接受此种况之发生。但若此电压突波超过所设范围,将会损坏设备元件而导致故障与寿命减短。
    什么是杂讯干扰 (Noise)?对电脑设备有何影响?
    杂讯干扰的产生原因有许多,如雷击、周边负载设备的开关机、发电机、无线电通讯等。它会对精密或电脑设备造成故障或是程式与档案的执行错误等。

    UPS 基本架构与类型

    为什么需要不断电系统?
    不稳定的电源品质均足以影响从电脑到数据中心的正常运作。而不断电系统不仅在输入电源中断时时可立即供应电力,在电源输入平时,也可对品质不良的电源进行稳压、滤除杂讯、防雷击等功能,以提供使用者稳定纯净的电源。所以,拥有不断电系统就像为电脑设备买了保险一样,有备无患。
    不断电系统种类有那些?
    大致分成三种:离线式(Off-Line)、在线式(On-Line)与在线互动式(Line -Interacitve)。
    何谓离线式不断电系统(Off-Line UPS)?
    请参考离线式系统方块图
    平常市电走旁边的一条路径(俗称旁路)直接供电给负载。只有停电时,才由电池提供电力。经逆变器换为交流电源提供给负载电力。

    特色 :
    1. 市电正常时,UPS对市电几无处理而直接输出至负载,对市电杂讯、突波衰减能力差。
    2. 具转换时间,保护性最低。
    3. 结构简单、体积小、重量轻、控制容易、低成本特性。

    何谓在线式不断电系统(On-Line UPS)?
    请参考在线式系统方块图。
    在线式UPS平常由逆变器输出给负载电力,只有UPS故障、过载或过热时才会转为旁路输出给负载。

    特色 :
    1. 输出至负载之电力经UPS处理,输出电源品质最高。
    2. 无转换时间。
    3. 结构复杂,成本较高。
    4. 保护性最高,对市电杂讯、突波衰减能力最佳

    何谓在线互动式不断电系统(Line-Interactive UPS)?
    请参考在线互动式系统方块图。
    在线互动式UPS平常由旁路经逆变​​器输出给负载,逆变器此时做为充电器。当断电时逆变器则将电池能量转为交流电输出给负载。

    特色 :
    1. 具双向性转换器设计,UPS电池回充时间较短。
    2. 具转换时间。
    3. 控制结构复杂,成本较高。
    4. 保护性介于在线式与离线式UPS之间,对市电杂讯、突波衰减能力差。

    电池常见问题

    不断电系统使用何种电池?
    不断电系统使用何种电池?目前市面上所贩售不断电系统,大多采用免加水、免保养的铅酸电池,此种电池是密封式的,其内部是糊状物质,利用化学变变化而产生能量。对一般消费者而言,此类电池除了具有易于使用保养的特点外,如需更换时,在市面上能够容易取得相同电池产品。
    电池的使用寿命有多长?
    不断电系统的供电来源是来自于内部的电池放电。电池老化的原因除了部的环境因素之外,尚有内部化学变化所导致的电池老化。即使是将电池放置一旁,停滞不用,电池仍会出现此老化状况。就一般经验而言,电池的平均使用寿命为2年。
    电池如何保养?
    定期对电池充放电是保养电池非常重要的工作。若您选用的UPS具电池侦测功能,您可定期执行让项功能。若无此功能则可将UPS电源输入端之插头移除,模拟市电中断,再观察电池放电时间是否足够?若不足时,则可考虑更换电池,以保持当电源中断时能有足够的放电时间,以利档案储存与系统的完全关闭。
    不断电系统 (UPS) 的容量如何计算?
    目前市面所贩售的不断电系统(UPS)多以VA为产品的容量单位。 V是电压,A是电流,VA就等于功率,也就不断电系统的容量。举例来说,一部500VA的不断电系统若其输出电压为110V,则其产品可供应之最大电流为4.55A,超过此电流就表示超载(Overload)。另一种表示功率的方法是Watt,Watt表示实功,VA表示虚功。两者之间的关系:VA×功率因数(pf)=Watt。功率因数之多寡并无标准,一般为0.6-0.8,若为0.5则产品设计不佳,在选购不断电系统时,应考虑此数字。 pf愈大代表电源利用率愈高,可以替消费者节省更多电费。
    何处可更换电池?
    当您选购的 UPS 须进行电池更换时,可与该产品之服务据点或经销商连络。
    我住的地方很少停电,我需要拥有不断电系统 (UPS) 吗?
    据统计,电力问题中停电只占一小部份,不易察觉的电力问题,例如电压过高、电压过低、突波等才是电力问题之大宗。 UPS 设计目的就是在提供顾客极重要之负载的全面性电源保护。包括稳压、防止突波损害、避免高频干扰、防止任何型式之电源供应中断或浮动等,以级可以提供没有限制的长延时供电。
    不断电系统 (UPS) 供电时间多长才适当?
    UPS 最大的目的是当电力异常时能提供适当的备用电源给负载设备使用。因此 UPS 备用时间应足以让使用者面对电力异常时有足够的反应措施执行时间。一般而言5-10分钟的备用时间已足够。此外,若需较长的备用时间,则可考虑购买能够加挂电池箱的 UPS 机种(即长延时机种 UPS)。
    top