Gama de Produtos

Inscreva-se Para Newsletter

  • Delta – Serviços para Manutenção de No-Break
  • Problemas de energia

    Quais são os problemas de energia?
    Com base em uma pesquisa feita pelo Planejamento de Contingência, a qualidade ruim da energia é o fator chave na perda de dados do computador. Além de panes elétricas, outros problemas com a qualidade da energia são: queda de voltagem, picos, oscilações de voltagem, ruído e voltagem muito baixa ou alta. Esses são os eventos que levam a danificar e reduzir a vida útil de componentes de informática, assim como causar a perda e danos de dados.
    Como esses problemas com energia podem ser resolvidos?
    Há vários métodos para lidar com problemas de energia. Os três mais comumente usados são: um absorvedor deoscilação de voltagem, um regulador e um UPS.

    O que é uma queda de voltagem? Qual é o seu impacto em equipamento de informática?
    A queda de voltagem é o problema mais comum com energia que podemos encontrar e é responsável por 87% de todos os problemas de energia. Uma queda de voltagem é uma redução de voltagem por um curto período devido a algum problema externo. Isso pode resultar na falha de operação dos periféricos de computador, tais como teclado em casos menores ou pode levar à perda de dados e danos a arquivos em sua forma mais séria. A queda de voltagem pode também danificar componentes de computador e reduzir suas vidas úteis funcionais.
    O que é um pico? Qual é o seu impacto em equipamento de informática?
    Um pico é um aumento grande na voltagem de duração muito curta. Na maioria dos casos, ele é gerado por relâmpagos em regiões próximas. Ele pode danificar hardware de computador ou equipamento de precisão e resultar em perda de dados.
    O que é uma oscilação de voltagem? Qual é o seu impacto em equipamento de informática?
    Quando desliga equipamento de alta corrente ou um grupo de equipamentos de carga alta conectado a uma única fonte de energia, uma oscilação de voltagem inercial pode ser gerada durante a transmissão de energia. A maioria dos computadores ou equipamento de precisão possui certa faixa de voltagem operacional que acomoda tal situação. Porém, se a oscilação de voltagem for maior que as configurações de tolerância, alguns equipamentos ou componentes podem fcar danifcados e isso pode levar à falha de equipamento e a uma menor vida funcional.
    O que é ruído? Qual é o seu impacto em equipamento de informática?
    Vários fatores são responsáveis pelo ruído, incluindo relâmpagos, ligar ou desligar um equipamento próximo, geradores e até mesmo comunicações sem fio. O ruído pode fazer com que equipamento de precisão ou computadores falhem ou resultem em erros de execução de programa. Perguntas e Respostas sobre UPS 

    Tipos de UPS

    Por que é necessário um UPS?
    A qualidade da energia instável pode afetar a operação normal de um computador. Um UPS não apenas fornece energia imediata no caso de pane elétrica, também fornece energia estável e limpa sob condições normais. Melhora a energia de entrada por regulagem e filtração e também suprime picos causados por relâmpagos. Um UPS é como uma apólice de seguro pessoal e protege seu equipamento de informática contra riscos de energia.
    Que tipos de UPS existem?
    Há três tipos de UPS: Off-line, on-line e on-line interativo.
    O que é um UPS off-line?
    Consulte o diagrama do sistema off-line.

    O equipamento é alimentado pela grade, diretamente por uma linha de desvio. No caso de uma falha de energia, ele é alimentado pela corrente CA gerada por um inversor que funciona por bateria no UPS.

    Recursos

    1. Quando a energia comercial estiver normal, o UPS não faz nada e a carga é manuseada diretamente pela grade.  Este tipo não melhora a energia de grade com relação ao ruído e supressão de oscilação.
    2. Fornece a menor proteção já que certo tempo de conversão é necessário. 
    3.  Simples em estrutura, compacto no tamanho, leve no peso, fácil de controlar e não muito caro.

    O que é um UPS on-line?
    Consulte o diagrama do sistema UPS on-line.

    O UPS on-line fornece energia para a carga ao produzir a partir do inversor e utiliza o desvio somente no caso onde o UPS em si falha, está sobrecarregado ou superaquecido.

    Recursos

    1. A energia de saída para a carga é da melhor qualidade, pois é processada pelo UPS.
    2. Não é necessário tempo de conversão.
    3. Complexo em estrutura e caro.
    4. Fornece a mais alta proteção e possui excelente filtração de rúido e capacidade de supressão de oscilação de voltagem.

    O que é UPS on-line interativo?
    Consulte o diagrama do UPS on-line interativo.

    O UPS on-line interativo fornece energia para a carga através do desvio com produção a partir do inversor quando a energia de grade é normal. O inversor atua como um carregador neste momento. No caso de uma pane elétrica, o inversor converte corrente CC da bateria para CA para de forma a produzir carga.

    Recursos

    1. O desenho de conversão bidirecional reduz o tempo necessário para carregar a bateria UPS.
    2. Requer certo tempo de conversão.
    3. O mecanismo de controle complexo o torna mais caro.
    4. Possui capacidade de proteção entre aquela do UPS on-line e off-line. É menos eficaz em fltração de ruído e supressão de oscilação de voltagem.

    Problemas comuns com bateria

    Que tipos de baterias são usadas em um UPS?
    UPS mais disponíveis comercialemnte são baterias de chumbo ácido vedadas que não livres de água e manutenção. A energia é gerada por reações químicas em um eletrólito como pasta. Para a maioria dos consumidores, essas baterias não apenas são fáceis de usar e manter, mas também simples de substituir quando necessário.
    Qual é o ciclo de vida de uma bateria?
    A energia fornecida por um UPS vem da descarga de suas baterias. As baterias envelhecem não somente com o uso e fatores externos, mas também das reações químicas internas. As bateriais ainda irão envelhecer mesmo quando não estiverem em uso. No geral, a vida útil média de uma bateria de chumbo ácido é de 2 anos.
    Como uma bateria deve ser mantida?
    O carregamento e a descarga regular é muito importante para manutenção da bateria. Você pode executar esta função regularmente se o seu UPS tiver o recurso de detecção da bateria. Caso contrário, você pode simplesmente desconectar o UPS da tomada para simular uma pane elétrica e verifique o tempo que leva para a bateria descarregar. Substitua suas bateriais por novvas quando o tempo de descarga ficar menor do que aquele dado na especificação. Isso irá assegurar que há tempo de descarga suficiente para o sistema salvar arquivos e desligar no caso de falha da energia elétrica.
    Como é determinada a capacidade de um UPS?
    UPS mais disponíveis comercialmente expressam agora sua capacidade em VA. V significa voltagem e A significa corrente em ampère. Resumindo, VA significa a potência e a capacidade de um UPS. Por exemplo, um UPS de capacidade de 500 VA com uma saída de 110 V fornecerá uma corrente máxima de 4,55 A e mais do que isso levará à sobrecarga. A unidade de potência pode ser expressa em Watts. Enquanto Watt indica potência ativa, VA indica potência reativa e Watt significa VA multiplicado pelo fator de potência (VA x fp = Watt). Não há um critério comum para o fator de potência (fp). No geral, um valor entre 0,6 e 0,8 é aceitável, enquando um valor de 0,5 pode representar um desenho ruim. Preste atenção a este valor quando comprar um UPS. Um fator de potência alto implica melhor utilização e uso de energia de forma mais econômica.
    Onde podemos substituir as bateriais?
    Entre em contato com o centro de serviços ou seu vendedor de USP quando precisar substituir suas baterias.
    Where can an appropriate UPS be bought?
    1. Learn about the applicability of each type of UPS.
    2. Appraise your needs for power quality.
    3. Learn the required UPS capacity and appraise the total capacity required for future expansion.
    4. Select a market proven brand and supplier.
    5. Purchase an appropriate UPS that is suitable for your requirements.
    Um UPS é realmente necessário em locais com muito poucas panes elétricas?
    As estatísticas indicam que as panes elétricas são problemas de energia menores. Outros problemas não tãoóbvios, como sobrevoltagem, subtensão e oscilações, grandes problemas. Além de fornecer energia prolongada por longo tempo, um UPS foi projetado para fornecer aos clientes proteção de energia crítica total contra alterações de voltagem, oscilações de voltagem, interferência de alta frequência e outros tipos de falha e alteração de energia.
    Por quanto tempo o UPS deve fornecer energia?
    A função mais importante de um UPS é fornecer energia de backup adequada para a carga do equipamento. Otempo que um UPS deve fornecer energia deve ser longo o suficiente par usuários terminarem procedimentos dereação no caso da falha de energia. Em geral, 5 a 10 minutos deve ser o suficiente. Se for necessário mais tempo que isso, você pode comprar um UPS que inclua gabinete(s) de bateria externa que aumentará o tempo de backup do UPS.

    Links Rápidos

    Inscreva-se Para Newsletter