Liste des produits

Une compagnie minière de premier plan choisit Delta pour l’infrastructure de ses centre de données

Delta Electronics, fournisseur mondial de solutions de gestion d’alimentation et thermique, a été choisi par une compagnie minière de premier plan pour construire ses centres de données en Russie. Dans ce projet, Delta fournit ses solutions pour centre de données intégrées - UPS (alimentations sans interruption), systèmes de refroidissement de précision, de distribution d'alimentation, de contrôle environnemental - à quatre sites de centre de données, pour une capacité totale de 365 kW. L’expérience de Delta lui permet de garantir une exploitation fiable des centres de données, conforme aux bonnes pratiques du secteur.

Le projet porte sur deux centres de données modernisés et deux centres nouvellement bâtis situés respectivement en Sibérie et en Russie occidentale. Le coût total du projet dépasse les 6,8 millions de dollars. Avec plus de 30 unités d'armoires 42U, la capacité totale des deux centres de données modernisés atteint 275 kW, soit deux fois plus qu'avant. Les deux centres nouvellement construits, qui renferment une vingtaine d’armoires, supportent une capacité allant jusqu'à 90 kW et peuvent être agrandis en ajoutant des racks supplémentaires si besoin.

« Pour la conception des installations, nous avons donné la priorité à la tolérance aux pannes et la sécurité. Toutes les salles d’ordinateurs sont équipées de systèmes UPS, de refroidissement de précision, de contrôle distant automatisé et de commande. Également, des systèmes de contrôle d’accès et d’extinction d'incendie ont été installés dans les centres de données. Le personnel de service peut obtenir des informations en temps réel sur l'état des sous-systèmes techniques » affirme Dmitry Gulyayev, responsable du département Infrastructure de centre de données chez Delta Electronics Russia.

Delta offers integrated data center solutions to a leading mining company’s four data center sites with a total of 365 kW power capacity

▲ Delta fournit ses solutions intégrées à quatre sites de centre de données d’une compagnie minière de premier plan, avec une capacité totale de 365 kW

 

L’UPS Ultron HPH protège le matériel informatique et le refroidissement de précision

Pour garantir l’alimentation continue des installations, des UPS Ultron HPH 40/80/100/120 kVA en ligne sont installés afin de protéger le matériel informatique et les équipements de refroidissement de précision. La série Ultron HPH allie puissance maximale disponible, rendement énergétique sans égal et performances d'alimentation supérieures avec un avantage supplémentaire notable : un coût total de possession optimisé. Pour réduire le coût d’investissement lié à la construction des centres de données ainsi que les coûts d’exploitation, des UPS sans armoires de batteries sont utilisés pour l’équipement des locaux. Ainsi, le système de contrôle du microclimat passe en mode inactif lors des pannes d'électricité et le reste jusqu'au démarrage du groupe électrogène diesel. De son côté, le matériel informatique est alimenté par des UPS pourvus d’armoires de batteries, ce qui garantit la continuité des opérations le temps que les groupes électrogènes prennent le relais.

Avec l’onduleur à trois niveaux novateur de Delta et la correction de facteur de puissance triphasée, la série Ultron HPH présente une faible distorsion harmonique du courant iTHD < 3 % et un rendement élevé qui atteint 96 % en mode conversion CA-CA et 99 % en mode éco. Une large plage de tension d’entrée permet à l’UPS de fonctionner pendant les pannes et réduit les intervalles de charge des batteries, ce qui augmente leur durée de vie. En dehors de ce projet de centre de données, la série Ultron HPH est très répandue dans l’industrie manufacturière et les télécommunications.

Delta’s Ultron HPH series online UPSs are installed to protect IT equipment and precision cooling systems in the data centers.

▲ Des UPS en ligne de la série Ultron HPH de Delta sont installés pour protéger du matériel informatique et des équipements de refroidissement de précision dans les centres de données.

 

Le système de refroidissement prend en charge une redondance N+1 pour une climatisation robuste

Delta fournit à ces quatre sites de centre de données ses solutions RoomCool et RowCool d’une capacité de refroidissement de 35 kW avec confinement des allées chaudes et froides. La solution de refroidissement de précision inclut une redondance N+1 qui garantit la disponibilité du système en cas de défaillance d'un composant. Tous les composants ont au moins un composant de secours indépendant. Le système de refroidissement pour centre de données de Delta offre un moyen précis et rapide d’ajuster le degré d'humidité de l’air et de le maintenir dans la fourchette idéale pour le matériel du centre de données.

Environmental indicators, such as temperature and humidity, can be monitored and managed via the local LCD monitor of the precision cooling system.

▲ Les indicateurs environnementaux, comme la température et l’humidité, peuvent être suivis et gérés sur le moniteur LCD local du système de refroidissement de précision.

 

Peu encombrante, l'unité de distribution d’alimentation de rack convient idéalement à une application à haute densité de puissance

Dans le cadre de la solution d’infrastructure de centre de données intégrée, plus de 90 unités de distribution d’alimentation de rack sont livrées aux quatre centres de données. Ces unités peu encombrantes assurent non seulement une distribution optimale de l’électricité dans le rack, mais également la possibilité de suivre les paramètres du réseau de distribution. Des disjoncteurs automatiques pour les lignes de départ et des témoins de courant et surcharge à LED garantissent la sécurité du système de distribution d'alimentation. Par ailleurs, les racks de serveurs et télécommunication de Delta se caractérisent par une dissipation de chaleur intense par perforation, qui représente 70 % de la surface totale, ce qui satisfait aux exigences de haute densité des équipements de centres de données.

La prochaine étape du projet consistera à construire un autre centre de données au siège de la compagnie minière à Moscou, qui soutiendra les systèmes d’entreprise les plus critiques. Nous sommes convaincus de pouvoir assurer la continuité des opérations critiques de nos clients tout en réduisant leur coût total de possession.

Plus d’informations sur les solutions d’infrastructure de centre de données Delta InfraSuite.

 

top

S'inscrire à la newsletter