Liste des produits

Les installations de Rosmorport installent des systèmes d'alimentation sans coupure de Delta Electronics

Delta Electronics, une société leader des solutions d'alimentation électrique, a annoncé que des systèmes d'alimentation sans coupure Delta ont été installés sur la tour de radio d'un système de gestion du suivi des vaisseaux appartenant à l'Entreprise unitaire de l'État fédéral FGUP Rosmoport et situé à Primorsk, dans la région de Leningrad. En partenariat avec son distributeur Tempesto, la société a équipé le port avec une alimentation sans coupure modulaire de la gamme NH Plus 40 kVA.

Outre les nombreuses installations de l'infrastructure portuaire sur terre, FGUP Rosmoport possède des unités d'observation sans fil automatisées dans tous les ports du pays. Une unité d'observation sans fil, qui comprend des systèmes de communication et de transmission des données, un matériel de traitement des données et des stations radar, fait partie du système de gestion du suivi des vaisseaux. Si l'on considère l'importance stratégique de l'installation, le système technique de la station a besoin d'une protection fiable contre les coupures de courant.

Le système d'alimentation sans coupure installé précédemment sur les tours ne respectait pas les exigences du client. L'installation avait besoin d'une alimentation sans coupure compacte avec l'option d'un branchement à chaud. Tempesto a suggéré la mise en œuvre de l'alimentation sans coupure de la gamme modulaire NH Plus 40 kVA de Delta Electronics, qui permet à l'équipement de fonctionner sans connexion au réseau électrique pendant 30 minutes. Deux systèmes d'alimentation sans coupure de la gamme NH Plus 40 kVA ont été installés dans les conteneurs de la tour de communication, y compris des équipements de communication et des armoires à batteries conçus pour un fonctionnement conjoint avec l'unité de génération au diesel.

"L'unité d'observation sans file de Primorsk apporte une contribution importante pour assurer une navigation sûre ; c'est pourquoi les échecs de fonctionnement sont intolérables", a expliqué Alexander Molebnov, directeur du service de l'exploitation pour les communications électroniques et radiophoniques et pour les systèmes de navigation par radio de la branche du bassin du Nord-Ouest de FGUP Rosmoport. "Les équipements de haute précision installés sur les unités d'observation doivent être branchés nuit et jour et, en bas de pannes éventuelles, le remplacement des modules de source de courant ne doit pas entraîner de temps d'arrêt pour le système dans son ensemble. Si l'on tient compte de tout ce qui a été dit ci-dessus, le système d'alimentation sans coupure, sans défaillance, de Delta Electronics, avec l'option de branchement de module à chaud, est la meilleure option pour nous."

La gamme d'alimentation sans coupure NH Plus 40 kVA de Delta assure la redondance des modules et du système dans son ensemble. Le design modulaire facilite le processus d'extension de la puissance de sortie du système, alors que les contournements intégrés, mécaniques et électriques rendent la maintenance beaucoup plus facile. Le coût total d'achat du système de la gamme Delta NH Plus est comparativement bas du point de vue du capital et des coûts d'exploitation.

"La gamme modulaire d'alimentation sans coupure NH Plus est capable de protéger les tours de communication des unités d'observation sans fil" a dit Anastasia Kiseleva, directrice du marketing chez Delta Electronics Russia & CIS. "L'alimentation sans coupure a une compatibilité maximale avec l'unité de génération au diesel. Le personnel des installations de Primorsk appréciera certainement cette combinaison."

 

À propos de FGUP Rosmoport
FGUP Rosmoport a été fondée en 2003 suite à un décret du gouvernement de la Fédération russe visant à "Améliorer le système de gestion d'État des ports de mer commerciaux et spécialisés". La société offre des services intégrés pour assurer la navigation en toute sécurité dans et aux alentours des eaux des ports de mer, offre divers services portuaires aux vaisseaux, et assure la maintenance de l'infrastructure portuaire côtière. FGUP Rosmoport possède des succursales dans 19 unités fédérales de Russie.

top