Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Les ASI Delta protègent l'agence TNK-BP de Tyumen en Russie

La construction de ce système a été commandée par TNK-BP. Le client exigeait une alimentation sans interruption pour l'ensemble des infrastructures du centre d'affaires, y compris les ascenseurs, la climatisation, la ventilation, l'éclairage, le système d'alarme incendie, le système de surveillance vidéo, le réseau de bureaux et le centre de données. Les spécifications requises, prévues dans un budget strict, comprenaient une capacité de 3 MW, une redondance parallèle N+1 et la capacité à travailler en mode hors connexion lors d'une panne de courant de cinq minutes.
Une équipe d'ingénieurs de projets, de techniciens de service, et des administrateurs de Spektr PC a été réunie pour développer et concevoir ce projet. Cette équipe d'experts a entrepris la tâche majeure fixée par le client, à savoir la mise en œuvre d'un système d'exploitation stable. Pour commencer, ils ont procédé à une analyse approfondie de la conception du bâtiment et de ses paramètres techniques.
Des audits énergétiques ont été réalisés et en prenantles résultats en compte, il y avait deux changements majeurs au projet. Le premier changement consistait à augmenter la capacité estimée du système conçu. Le deuxième changement impliquait de déplacer l'équipement du 15ème au 5ème étage. En raison de l'augmentation du poids de l'équipement, les ingénieurs ont insisté sur le transfert du système au 5ème étage. Ce changement garantissait le respect des règles de sécurité du bâtiment et assurait au système une longue durée de vie.
L'équipement conçu sur mesure se compose de trois groupes avec chaque groupe constitué de sept alimentations sans interruption Delta de 200 kVA fonctionnant en parallèle. La puissance totale du système est de 3,2 MW. Chaque groupe dispose d'une structure de redondance N+1, ce qui signifie que si une unité tombe en panne, le système continue à fonctionner correctement. Dans les deux mois à compter de la date de début du contrat, l'équipe a été en mesure de procéder à une analyse primaire, de revoir la conception du système, de trouver des solutions alternatives et de livrer et d'installer le système.
« Ce projet nous a permis de nous sentir comme des pionniers, car en Russie et dans les pays de la CEI, ces types de projets complexes sont rarement réalisées. Nous avons trouvé une solution qui est conçue sur mesure pour fonctionner dans notre pays. Cela nous a permis d'atteindre l'équilibre optimal entre le prix, la puissance et la fiabilité dans un ensemble strict d'exigences et de délais. Bien sûr, ceci aurait été impossible sans une étroite collaboration avec nos partenaires de Delta Electronics. Leurs solutions étaient les seules sur le marché qui répondaient aux besoins du projet », a déclaré Galia Sitdikova, chef de projet chez Spektr PC, le distributeur officiel de Delta Electronics.