Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Le MCIS Delta met à niveau l'alimentation sans coupure pour une importante société pharmaceutique russe

Akrikhin fait partie des plus importants producteurs pharmaceutiques de médicaments de haute qualité de Russie. La société possède des bureaux à Moscou et une usine à Kupavna. Les systèmes d'électricité de secours des deux bâtiments n'étaient pas centralisés avant. Plusieurs systèmes d'alimentation sans coupure étaient installés comme système de secours pour chaque serveur séparément. Pour une administration plus facile et une fiabilité plus grande, la société a cherché à centraliser et mettre à niveau ses systèmes d'électricité de secours.
Pour ce système centralisé, Akrikhin a défini des exigences élevées pour les systèmes d'alimentation sans coupure, notamment un courant triphasé avec une redondance N+1 et la capacité de fournir un courant de secours pendant un maximum de 20 minutes à charge maximale. Comme l'espace disponible pour sa salle de serveurs était limité, l'empreinte de la solution représentait également une préoccupation. Étant donné ces conditions, Tempesto et IBS Platformix ont suggéré comme solution adaptée l'alimentation sans coupure modulaire NH Plus de Delta. "Avec des systèmes d'alimentation sans coupure centralisés, il est plus facile de les surveiller et cela vous permet de répondre plus vite à des situations critiques." déclare Roman Kadykov, directeur de l'infrastructure informatique d'Akrikhin. "C'est également pour cela que nous avons décidé d'adopter la solution de Delta. Leur solution était capable de fournir à nos salles de serveurs un courant de haute qualité, évitant également les dommages résultant d'une interruption de courant." Outre l'installation de l'alimentation sans coupure à l'intérieur, le projet de mise à niveau comprend également le remplacement des équipements de commutation, qui créent un contournement de protection, ainsi que la pose de nouveaux câbles.
"Maintenant que les deux systèmes d'alimentation sans coupure sont unifiés et mis à niveau, Akrikhin s'est assurée que les équipements chers composant les serveurs ne seront pas endommagés par des coupures de courant.", selon Anastasia Kiseleva, directrice du marketing chez Delta Electronics. Avec son design à redondance parallèle, la gamme Modulon NH Plus est une solution adaptée ayant des disponibilité et fiabilité élevées. Les modules d'alimentation à branchement à chaud permettent également la maintenance sans interruption de l'exploitation. Le design modulaire permet d'étendre facilement la puissance nominale en fonction des besoins de l'entreprise. La gamme NH Plus de Delta offre une solution à coût total de possession relativement bas en termes d'investissements ainsi que de coûts d'exploitation.