Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Delta Electronics fournit des solutions UPS à un grand fournisseur de médias de la République du Bélarus

RUE BRTBC est une entreprise qui diffuse des programmes télévisés et des émissions de radio dans la République du Bélarus et au-delà de ses frontières. Au jour d'aujourd'hui, BRTBC fait partie de RUE Beltelekom, la principale entreprise de télécommunications du pays.
Dans le cadre de la restructuration de son infrastructure d'alimentation, dont le but est d'offrir une alimentation sans interruption à la station de diffusion de radio-télévision automatisée, l'entreprise a décidé d'installer de nouveaux dispositifs UPS. Pour accomplir cette tâche, les spécialistes de EMELT COM et de Tempesto-Bel ont choisi les systèmes fabriqués par Delta Electronics : quatre jeux de deux UPS de la gamme Ultron, un dispositive série НРН ayant une capacité d'alimentation de 30 kVA et une armoire de batteries. Les systèmes ont été installés dans différentes régions du pays.
« Au moment de sélectionner les systèmes de Delta Electronics pour notre client, les facteurs décisifs ont été la fiabilité des équipements et la disponibilité d'un service de soutien 24 h/24 h et 7 jours/7, qui est assuré par nos principaux spécialistes », a déclaré Alexandre Mourachko, le principal responsable des ventes de Tempesto-Bel. « Delta Electronics s'est imposé comme un fournisseur de solutions haut de gamme efficaces proposant des prix avantageux et un bon historique d'exploitation. BRTBC utilise 15 jeux UPS de la gamme Ultron série H offrant une capacité d'alimentation de 20 kVA depuis 2012, ainsi que deux autres systèmes de la série НРН ayant une capacité de 30 kVA depuis 2015 ».
L'UPS en ligne de la série HPH de la gamme Ultron avec double conversion de l'alimentation se caractérise par une distorsion harmonique en entrée faible (iTHD <3 %) et une efficacité de fonctionnement élevée, qui peut atteindre 96 % en mode de conversion AC-AC et 99 % en mode ECO . La plage étendue de la tension d'entrée permet à l'UPS de fonctionner dans des réseaux d'alimentation instables et de réduire les besoins en rechargement de batterie, ce qui contribue à optimiser la durée de vie en service du dispositif. Par ailleurs, la souplesse offerte quant à la sélection du nombre de batteries pour les blocs UPS permet au client de réduire les dépenses consacrées aux batteries. Enfin, l'UPS triphasé permet de réduire les délais de maintenance grâce à l'utilisation d'une dérivation mécanique intégrée, qui fournit une charge d'alimentation sans interruption pendant le contrôle de l'UPS. Toutes ces fonctionnalités sont conçues pour garantir une réduction considérable des dépenses du client dans le domaine de la maintenance.
▲ La famille Ultron UPS, Série HPH, 20/30/40 kW