Liste des produits

Delta Electronics livre un UPS destiné aux installations techniques du Petit théâtre académique de la Fédération de Russie

Delta a participé à la reconstruction et à la mise à niveau technique de l'un des plus vieux théâtres de Moscou

Delta Electronics, en qualité defournisseur principal de solutions d'alimentation à découpage et de solutions UPS, a livré des UPS destinés aux locaux techniques du Petit théâtre académique de la Fédération de Russie. Le projet a été mené à bien en collaboration avec le partenaire de Delta Electronics, Landata, et la solution UPS a été installée par des techniciens de Zvukovye Resheniya (Sound Solutions), Ltd.

Le Petit théâtre national académique est l'un des plus anciens théâtres du pays. Le théâtre devait subir des rénovations, et les solutions UPS de Delta ont été choisies pour assurer le fonctionnement sûr des systèmes d'alimentation et des systèmes d'amplification du son à sécurité intégrée présents dans l'auditorium, ainsi que celui des équipements de télévision, des systèmes de communications de service, du système de sonorisation de la scène et des systèmes de gestion de la production.

Après avoir analysé le marché et comparé différentes solutions, la direction du théâtre a opté pour les systèmes fournis par Delta Electronics. Ce choix s'est basé sur la disponibilité des spécifications techniques nécessaires et sur les excellentes performances des systèmes UPS en matière d'alimentation. La solution offerte a consisté en un système UPS série HPH Ultron et en un système UPS série RT Amplon avec deux modules de batteries externes. L'unité de la série HPH s'est distinguée par une efficacité énergétique AC-AC (96 %) et une redondance N+X inégalables. La plage de tension de sortie étendue permet également aux systèmes UPS de fonctionner dans les environnements critiques des réseaux d'alimentation instables. Quant aux appareils de la série RT, ils se sont distingués par un facteur de puissance en sortie élevé (0.9), une redondance parallèle 1+1 et une topologie à double conversion, qui offre une protection permanente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La mise en route initiale des systèmes a été réalisée par l'ingénieur du centre de service agréé de l'entreprise, NTC Landata, CJSC. L'ingénieur en question avait suivi le cours de formation spécifique du Centre de formation de Moscou et avait été certifié par Delta Electronics pour procéder à l'installation et à la mise en service des équipements.

Ilya Galachine, spécialiste en développement commercial de Landata, a déclaré : « Pour ce projet, nous avons choisi la solution UPS de Delta Electronics, car les meilleurs équipementsdelagamme offrent un excellent rapport qualité/prix. L'un des principaux avantages de Delta est la capacité à proposer un support efficace en cours de projet, à tous les stades de la mise en œuvre, ainsi qu'un service de grande qualité pour les équipements. Les clients peuvent en tout temps bénéficier du support nécessaire de la part des centres de service, et sans délais ».

L'utilisation des systèmes UPS de Delta Electronics a permis d'assurerla protection intégrale continue des équipements critiques du théâtre.

top

S'inscrire à la newsletter