Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Delta Electronics fournit une alimentation électrique ininterrompue à l'institut de recherche sur les maladies infectieuses infantiles de Saint-Pétersbourg

Delta Electronics, le premier fournisseur de systèmes d'alimentation à découpage et de solutions d'alimentation électrique ininterrompue, a réalisé un projet d'installation de systèmes d'alimentation sans coupure dans les installations de l'institut de recherche scientifique sur les maladies infectieuses infantiles de l'agence fédérale médicale et biologique (FSBI) à Saint-Pétersbourg, Russie. Le projet a été accompli avec l'aide du partenaire de Delta Electronics, Spectr RS.
La Russie actuelle s'efforce de moderniser son système de santé dans le pays. Les programmes ciblés du gouvernement comprennent l'application de solutions TI spécialisées permettant aux institutions médicales de travailler plus efficacement et d'améliorer la qualité des soins aux patients. L'une de ces institutions médicales est la FSBI. En activité depuis 1927, c'est le plus ancien centre de recherche de Russie sur les maladies infectieuses chez les enfants. Aujourd'hui, l'institut est impliqué à la fois dans l'assistance médicale aux enfants souffrant de maladies infectieuses et dans la recherche, ce qui constitue une contribution précieuse à la science et élargit nos connaissances du corps humain.
Dans le cadre de la récente rénovation et modernisation des installations médicales de l'institut et du département de radiologie et diagnostic, les systèmes d'alimentation sans coupure UPS de Delta ont été installés pour des scanners IRM et CT, systèmes CCTV, systèmes d'alarme incendie, systèmes d'éclairage et d'évacuation de fumée dans les installations médicales de l'institut. Le projet, effectué de février 2013 jusqu'à septembre 2016 couvre une superficie totale de 29 136,8 m2.
Pour atteindre l'objectif d'une alimentation en courant sans coupure chez FSBI, Petrobalt, l'entrepreneur général des rénovations et des spécialistes représentant Spectr RS ont choisi les systèmes UPS fabriqués par Delta Electronics : UPS famille Ultron série HPH d'une capacité de 60 et 120 kVA et la plus haute efficacité dans le secteur - jusqu'à 96%. Ces systèmes UPS sont basés sur la technologie de traitement numérique du signal (DSP) qui permet de réduire le nombre de composants électroniques et diminue le taux de défaillance, ce qui est extrêmement important dans le fonctionnement d'appareils médicaux de haute précision. En plus, la fiabilité du système est renforcée par le fait qu'il inclue une alimentation auxiliaire redondante et des ventilateurs. Le circuit de surveillance contrôle le circuit d'alimentation auxiliaire redondante, diminuant ainsi les risques de défaillance du système qui peut être causée par le dysfonctionnement de n'importe quel composant.
Cette solution visait à augmenter la fiabilité de fonctionnement des équipements coûteux de tomodensitométrie par résonance magnétique et des appareils médicaux auxiliaires dans les salles de diagnostic radiologique de l'institution médicale.
Actuellement, les systèmes UPS installés dans l'institut peuvent fournir du courant à l'équipement pendant 15 minutes pendant une panne de secteur. En outre, et en particulier pour ce projet, le contractant a produit des armoires de batterie qui s'intègrent parfaitement dans l'espace limité de l'installation.
« Nous sommes convaincus que les solutions développées par Delta Electronics sont les meilleures en leur genre car elles réunissent à la fois la puissance maximum disponible, l'efficacité énergétique inégalée et d'excellents paramètres pour les installations médicales qui sont tributaires de systèmes d'alimentation sans coupure hautement fiables » a déclaré Darya Borok, spécialiste de marketing chez Spectr RS. « En fin de compte, tout cela permettra aux centres médicaux de travailler plus efficacement et de mieux s'occuper de leurs petits patients. »