Delta Electronics fournit des systèmes UPS au centre commercial MEGA d’Ekaterinbourg

Delta Electronics, leader dans les solutions d’alimentation à découpage et d’alimentation sans interruption, vient d’annoncer l’achèvement d’un projet visant à doter un centre commercial MEGA situé à Ekaterinbourg en Russie d’un système UPS. Le système, à commande centralisée et décentralisée, est conçu pour assurer le fonctionnement ininterrompu des systèmes anti-incendie et des trottoirs roulants lors des pannes de courant. Le projet a été réalisé par Spectr RS, distributeur officiel de Delta Electronics, avec le concours d’un partenaire.
La chaîne MEGA possède 14 centres commerciaux en Russie. Celui situé à Ekaterinbourg s’étend sur une surface de 130 000 m², abrite quelque 175 boutiques et peut accueillir jusqu’à 4 millions de visiteurs.
Le but principal du projet était d’assurer le fonctionnement continu du système anti-incendie. Il s’agit d’un système vital pour un complexe de cette taille destiné à accueillir une grande masse de visiteurs. La vie et la santé des gens en dépendraient si une évacuation était requise. Cinq UPS de la série Modulon NH Plus d’une capacité de 120 kVA ont été installées pour équiper le système d’une alimentation sans interruption. La conception modulaire des UPS garantit une maintenance sans ennuis et une extension aisée. Parmi les autres traits distinctifs du modèle NH Plus, citons sa structure modulaire remplaçable à chaud qui permet de changer des modules d’alimentation sans couper l’alimentation, sa redondance aux niveaux module et système et enfin ses commutateurs de maintenance et de dérivation statique intégrés. Cette UPS permet de tourner sur batterie pendant une heure, ce qui suffirait pour procéder à l’évacuation d’urgence des clients et du personnel du centre commercial.
« L’objectif principal de ce projet était d’assurer la sécurité et le confort des clients et du personnel de l’un des plus grands centres commerciaux de la région. C’est pourquoi nous avons été aussi vigilants au moment de choisir le fournisseur d’UPS. Nous avons tenu compte de la fiabilité du système ainsi que de la compétence de la société en matière de gros projets » a déclaré Maria Kryazheva, responsable du développement commercial chez Spectr RS. « Nous avons choisi les solutions de Delta Electronics principalement en raison de la position dominante de la marque sur le marché et du fait que la société a déjà démontré qu’elle était un fournisseur fiable et responsable ».
Le projet consistait également à fournir une alimentation sans interruption aux trottoirs roulants du centre commercial. La société a donc installé six UPS triphasées série Ultron HPH d’une capacité de 30 à 40 kVA. Ces UPS à double conversion ont un faible facteur de distorsion harmonique et un rendement élevé qui atteint 96 % en mode conversion AC-AC et 99 % en mode éco. En outre, la fiabilité du système est renforcée par une redondance N+X, tandis qu’une large plage de tension d’entrée permet à l’UPS d’opérer dans des environnements électriques difficiles et augmente la durée de vie de la batterie. Après installation du système, la durée de fonctionnement de secours des trottoirs roulants atteignait 20 minutes. Ce qui permettrait aux clients de MEGA d’emprunter les trottoirs roulants même en cas de coupure d’alimentation dans le centre commercial.
La chaîne de centres commerciaux MEGA
Les centres commerciaux MEGA sont un projet d’IKEA Centres Russia, entité chargée de développer et gérer le patrimoine immobilier d’IKEA dans le pays. IKEA Centers Russia fait partie du Groupe IKEA. À l’heure actuelle, on dénombre 14 centres commerciaux MEGA dans 14 régions russes majeures. Tous les centres commerciaux MEGA possèdent un magasin IKEA. Les centres commerciaux MEGA en Russie ont été visités par 265 millions de personnes sur l’exercice 2016 (du 1er septembre 2015 au 31 août 2016).