Liste des produits

Delta Electronics met en oeuvre une solution pour Sberbank en Russie

Delta Electronics a annoncé la mise en oeuvre réussie de sa solution pour une succursale d'OJSC Sberbank à Anapa, en Russie. L'intégrateur régional, Citylink-Yug, ainsi que le distributeur officiel des produits Delta Electronics, Tempesto, ont installé la gamme modulaire d'alimentation sans coupure Delta NH Plus 120 kVA et un système de réservation N+1 parallèle pour une alimentation sans coupure garantie des équipements de la banque.

Dans le cadre de la remise à neuf technique des bureaux de Sberbank à Anapa, dans la région de Krasnodar, il a été prévu d'augmenter la surface utilisable des zones de services aux clients, d'installer des terminaux de self-service et d'introduire un système de file d'attente électronique. La conversion en masse aux services aux clients électroniques ont rendu essentiel le recours à une alimentation sans coupure. Une alimentation sans coupure est également nécessaire pour les nouveaux équipements chers, qui permettent à un seul bureau de Sberbank de gérer tous ses guichets automatiques de la ville.

Tenant compte de la haute qualité des produits, du meilleur rapport qualité-prix et des options de livraison rapide, Sberbank a choisi le système d'alimentation sans coupure de Delta. "Sberbank et la fiabilité sont deux choses inséparables, quelle que soit la zone dont nous parlons : les dépôts bancaires ou la protection des équipements", a dit Ruslan Alyautdinov, directeur-adjoint du service des dépôts et de la protection des équipements et directeur du service des systèmes de communication et de télécommunication de la succursale de Krasnodar d'OJSC Sberbank. Il a ajouté : « Pour nous, les systèmes d'alimentation sans coupure fabriqués par Delta Electronics offrent une combinaison parfaite de haute qualité, efficacité énergétique et prix raisonnable. Nous sommes sûrs que les guichets automatiques, les équipements de la zone d'exploitation et les caisses continueront de fonctionner en toute sécurité en cas de coupure de l'alimentation électrique. »

Anastasia Kiseleva, directrice du marketing chez Delta Electronics Russia & CIS, a expliqué : « Les interférences fréquentes et les problèmes liés à l'alimentation électrique ont toujours un effet négatif sur les équipements et peuvent mener à des arrêts forcés. Les systèmes d'alimentation sans coupure de Delta garantissent une alimentation électrique sans aucun arrêt. »

La solution comprend une alimentation sans coupure de 120 kVA de la gamme Delta NH Plus qui permet un branchement à chaud des modules d'alimentation sans coupure de l'alimentation électrique et assure la redondance des modules et du système dans son ensemble. Le design modulaire permet une maintenance facile et une flexibilité élevée s'il est nécessaire d'augmenter la puissance, alors que l'efficacité élevée permet d'économiser de l'électricité. Le coût total d'achat du système de la gamme Delta NH est comparativement bas du point de vue du capital et des coûts d'exploitation.

 

À propos d'OJSC Sberbank
OJSC Sberbank est la plus grande banque de Russie et une institution financière mondiale de premier ordre. Sberbank possède environ un tiers de tous les actifs de l'ensemble du secteur bancaire russe. Sberbank est le principal créditeur de l'économie nationale, détenant la majorité des dépôts. Le fondateur et l'actionnaire principal d'OJSC Sberbank of Russia est la Banque centrale de la Fédération russe, qui détient 50 % du capital apporté plus une action de droit de vote. Les 50 % restants des actions de la banque appartiennent à des investisseurs russes et étrangers. Les services de Sberbank sont utilisés par plus de 110 millions de personnes physiques et environ 1 million d'entreprises dans 22 pays. La banque possède le réseau d'agences le plus étendu de Russie, notamment plus de 18 000 agences et divisions structurelles internes. Le réseau des agences à l'étranger de la banque se compose de filiales, sous-divisions et bureaux de représentation en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans la CEI, en Europe centrale et de l'Est, en Turquie et dans d'autres pays. OJSC Sberbank of Russia dispose d'un permis bancaire complet de la Banque de Russie, n°1481, délivré le 08.08.2012.

top