Delta Electronics équipe un grand réseau russe de commerce de détail en solutions ASI

Le client de Delta, l’un des plus importants détaillants du pays, occupe une place prépondérante pour le nombre de magasins et d’emplacements. En 2018, cette enseigne comptait 16 690 points de vente, dont 12 503 commerces de proximité, 244 hypermarchés, 213 magasins, et 4 000 épiceries dans 2 808 villes de Russie. La chaîne de distribution est classée parmi les 250 principaux détaillants mondiaux par Deloitte Global, la plus grande société de conseil en gestion au monde.
Les magasins de cette chaîne avaient besoin de solutions ASI pour les équipements de caisses enregistreuses et de vente au détail, élément majeur du succès de l’exploitation de points de vente. Ces systèmes sont exposés à des charges intensives, et soumis à des exigences strictes de vitesse et de durée de fonctionnement sans interruption dans les supermarchés très fréquentés par les clients. Les spécialistes de la vente au détail ont de grosses demandes en matière d’équipement technique. Les facteurs clés d’un partenaire reposent sur la supériorité qualitative du produit, sa fiabilité, et la possibilité d’un support technique étendu. Une attention toute particulière a été apportée à la collaboration avec un partenaire de service agréé ou un intégrateur système capable d’assurer le service attendu.
La coopération de cette enseigne avec Delta Electronics a commencé il y a plusieurs années, lorsque la société a équipé son centre de données en solutions ASI, afin d’assurer un bon fonctionnement. L’ASI Delta de la série Modulon NH Plus installée se caractérise par un rendement élevé supérieur à 94%, des modules échangeables à chaud, et une redondance N+X.
Lorsque la nécessité de raccorder l’équipement de vente au détail et les caisses enregistreuses à la solution ASI s’est fait sentir, les représentants de cette enseigne ont de nouveau fait appel à Delta Electronics. À ce jour, 600 ASI ont été installées. Dans le cadre de ce projet, 4 600 ASI, au total, de la série VX-600, appartenant à la famille Agilon, d’une capacité de 600 VA, seront fournies dans l’ensemble de la Russie. Grâce à la régulation de tension automatique (AVR), les ASI assurent des niveaux de tension de sortie stables et fournissent une alimentation de haute qualité aux charges élevées. En raison d’une plage de tensions d’entrée étendue, ces alimentations peuvent fonctionner dans des réseaux instables, réduisant, de ce fait, le nombre total de situations lorsque le système passe de l’alimentation réseau à l’alimentation batterie, en cas de coupure de courant.
« Nous nous sommes engagés à satisfaire les besoins et désirs en constante évolution de nos clients. Leur nombre ne cesse d’augmenter, ce qui signifie que toute interruption de fonctionnement des caisses enregistreuses peut se traduire par de longues files d’attente. Un fonctionnement régulier et efficace de l‘équipement de vente au détail et des caisses contribue à fidéliser notre clientèle. Lorsque nous avons recherché les meilleures solutions ASI, nous avons décidé de contacter Delta Electronics. Le coût optimal du système et sa qualité élevée ont également constitué des facteurs décisifs pour nous, au moment de choisir l’équipement de ce fabricant, » a déclaré un représentant de la chaîne de distribution
La famille de la série Agilon VX est une ASI en interaction avec le réseau à régulateur par microprocesseur. Les solutions ASI de cette série fournissent une protection fiable contre les surtensions, en cas de coupure de courant des ordinateurs, écrans, caisses enregistreuses, et autre équipement électronique sensible, utilisés par les petites entreprises ou à domicile. Les ASI de la série Agilon VX présentent la capacité nominale suivante : 600/1 000/1 500 VA. La régulation de tension automatique (AVR) intégrée garantit la stabilité de la tension d’alimentation en charge. Grâce à leur affichage LCD, un logiciel intelligent pour arrêter automatiquement les ordinateurs raccordés, et leurs excellentes spécifications, ces ASI assurent une protection fiable des données.
![]() |
![]() |
▲ Delta UPS - Série NH Plus |
▲ Delta UPS - Série VX |