Delta и экологическая устойчивость: часто задаваемые вопросы
Какие аспекты следует учесть, чтобы обеспечить высокую точность измерения КПД?
Наиболее точно выходная мощность и потери мощности измеряются калориметрическим методом. Данный метод требует специального высокоточного контрольно-измерительного оборудования.
Менее точный метод основан на традиционном измерении входной и выходной мощности. При этом на точность полученного результата оказывают значительное влияние погрешности средств измерений и ошибки, вносимые тестовой оснасткой. Чем точнее средства измерений, тем выше чувствительность измерительной схемы. Таким образом, требуется правильно выбрать компоненты измерительной схемы и точки измерения. На стороне переменного тока следует установить высокоточный анализатор мощности, а на стороне постоянного тока – не менее точные мультиметры и шунты. Измерения на стороне переменного и постоянного тока следует выполнять синхронно, чтобы исключить влияние случайной составляющей на полученный результат. Кроме того, следует принимать во внимание влияние температуры окружающей среды и нагрева, вызванного работой выпрямителя.
Официальные описания TPS
Какова роль информационных и коммуникационных технологий в сокращении выброса СО2?
Считается, что сама отрасль информационных и коммуникационных технологий отвечает только за 2% всемирного выброса углекислого газа. Однако эта отрасль играет важнейшую роль в деле сокращения выбросов отраслями, отвечающими за остальные 98%. Delta стремится уменьшить свое негативное влияние на окружающую среду и помочь в этом своим клиентам.
Что Delta понимает под термином «общая эффективность энергии?
Общая эффективность использования энергии означает, что мы думаем не только о прямом, но и косвенном влиянии своей продукции на окружающую среду. Например, мы думаем об энергоэффективности систем, потреблении материалов, транспортировке, необходимости визитов для проведения обслуживания, потреблении топлива и способах охлаждения.
Как система RenE генерирует энергию в ночное время или в пасмурную погоду?
Батареи автономной солнечной установки заряжаются и разряжаются ежедневно. В течение дня энергетическая установка заряжает батарею. С вечера до утра система использует энергию батарей. Что касается пасмурной погоды, то автономная солнечная установка преодолевает период без солнца с помощью дополнительной емкости аккумуляторной батареи и энергии, накопленной в солнечное время. Гибридная система с генератором использует генератор. Оптимизация использования генератора обеспечивает минимально возможное потребление дизельного топлива.
Какие гибридные системы предлагает Delta?
Источником энергии в системах RenE может быть любое сочетание следующих источников: солнечная энергия, питание от сети, ветряной двигатель, генератор и топливный элемент. Заказчик выбирает основной и дополнительный источник энергии. Важную роль в этом выборе играет месторасположение, климатические условия и эксплуатационные расходы.
каком диапазоне напряжений работает автономная система солнечной энергии Delta?
Напряжение стандартной системы солнечной энергии составляет 48 В. Если необходимо дополнительное резервное питание с напряжением 24 В, модульный преобразователь DC/DC может преобразовать 48 В в 24 В. Если необходимо дополнительное резервное питание оборудования, работающего от переменного тока, модульный или автономный инвертер может преобразовывать напряжение 48 В для резервирования требуемого напряжения переменного тока.
Каким образом высокая плотность мощности выпрямителя позволяет снизить углеродистый след?
Высокая плотность мощности выпрямителя означает, что большой объем энергии заключен в небольшом пространстве. Таким образом, устройства меньшего размера и веса способны удовлетворять более высокие потребности, и при этом требуют меньше материалов, упаковки, места и транспортировки. Выпрямители серии DPR 2400 и DPR 2700 компании Delta являются лидерами отрасли по плотности мощности.
Как контроллеры питания способствуют устойчивому развитию?
Контроллер – это мозг системы электропитания. Высококачественный контроллер, такой как контроллер PSC 3 компании Delta, имеет прямые и косвенные достоинства с точки зрения устойчивости.
Контроллер PSC 3 компании Delta имеет функцию запланированного запуска выпрямителей. Это значит, что размер дизельного генератора может быть в два раза меньше обычного, что, в свою очередь, означает более высокий коэффициент преобразования топлива в электроэнергию. Оптимизация размера генератора и режима эксплуатации позволяет сэкономить до 30% топлива. Это снижает количество необходимых посещений установки для дозаправки, что так же положительно влияет на энергоэффективность. Кроме того, периодическое автоматическое тестирование батареи и возможность удаленного контроля еще более снижают необходимость в посещении установки.
Что означает гибридное охлаждение систем OutD?
Гибридное охлаждение означает, что в зависимости от конкретных условий эксплуатации выбирается нужное сочетание вентиляции, кондиционирования и теплообмена. Например, при конфигурации вентиляция + кондиционирование, достаточно использовать только вентиляцию, пока значение температуры будет умеренным. Активное охлаждение включается только при росте температуры. Например, если вы работаете в климатических условиях, в которых температура поднимается выше +25С только 4% времени (например, во Франкфурте), вы можете сэкономить до 83% затрат на электроэнергию.
Каким образом учитывались экологические требования при разработке системы контроля и управления объекта?
SMCS поддерживает экологическую устойчивость главным образом путем влияния на работу дизельного генератора (комплекта генераторов). Например, возможность использования всего или только половины комплекта генераторов позволяет экономить дизельное топливо, особенно при запуске. Система контроля и управления объекта также снижает расход топлива, уменьшая необходимость запуска генератора, если система питания может работать в режиме однофазного питания от сети переменного тока. Функции дистанционного контроля, управления и обслуживания упрощают повседневную работу и снижают количество визитов на объект, что особенно важно, если установка находится в сельской местности.
Что такое эко здание?
Эко здание сконструировано так, что позволяет учитывать расход энергии и воды, экологическую ситуацию, контролировать отходы и выбросы, а также создавать безопасную и приятную рабочую среду. Для сертификации эко здания должны соблюдаться официальные требования, которые различаются в разных странах. Заводы Рудрапур и Тайнань компании Delta являются эко зданиями. Для получения дополнительной информации зайдите на сайт Совета по эко зданиям Индии (
http://www.igbc.in:9080/site/igbc/index.jsp) или Тайваня (
http://www.taiwangbc.org.tw/en/)
Что такое продукты Delta EnergE?
EnergE означает «энергетическая эффективность». Мы используем маркировку EnergE, по которой клиенты могут распознать наиболее энергоэффективные выпрямители. Все выпрямители с такой маркировкой отличаются самым высоким в мире КПД, составляющим 95 % и более, в своем диапазоне мощности.
Что такое энергоэффективность выпрямителя?
Энергоэффективность выпрямителя зависит от того, насколько полно (или с какими потерями) электроэнергия из сети переменного тока преобразуется в энергию постоянного тока на выходе. Еще одним критерием энергоэффективности является правильность управления системой, ведь для максимально эффективного преобразования энергии выпрямители должны работать в оптимальном режиме. Таким образом, максимальная энергоэффективность достигается совместной работой выпрямителя и контроллера.