Выбор Продукта

Delta защитила офисы Испанских визовых центров от сбоев

Компания «Спектр РС», официальный дистрибьютор международного поставщика систем управления электропитанием Delta Electronics, обеспечила бесперебойную работу серверных новых Испанских визовых центров в Санкт-Петербурге и Москве. Специалисты «Спектр РС» установили модульные источники бесперебойного питания (ИБП) Delta Modulon NH Plus мощностью 80 кВА с возможностью «горячей» замены силовых модулей, высоким КПД и схемой параллельного резервирования «N+X».

Испанские визовые центры, представленные в 20 городах России, рассчитаны на ежедневное обслуживание большого количества заявителей. Чтобы защитить от сбоев в электроснабжении вычислительные мощности серверных, размещенных в открывшихся в Москве и Санкт-Петербурге визовых центрах, заказчику требовалось надежное, отказоустойчивое решение. Другими определяющими факторами стали стоимость, а также короткие сроки установки и запуска ИБП. Партнером проекта выступила компания «Спектр РС», официальный дистрибьютор Delta Electronics.

Модульные источники бесперебойного питания Modulon NH Plus являются интеллектуальным отказоустойчивым решением компании Delta Electronics. Внедренные в серверных Испанских визовых центров ИБП NH Plus мощностью 80 кВА позволяют осуществить масштабирование мощности до 320 кВА за счет установки дополнительных силовых модулей. Эти модули могут быть заменены обслуживающим персоналом без остановки работы всей системы. Надежность источников гарантируется за счет параллельного резервирования по схеме «N+X», предусматривающей, что при выходе из строя X числа блоков ИБП система продолжит стабильно работать. Таким образом, даже в случае если несколько модулей выходят из строя из-за форс-мажорных обстоятельств, система продолжает стабильно работать. В случае необходимости для увеличения степени надежности можно добавлять новые модули. Традиционные ИБП с параллельным резервированием используют систему из двух ИБП, соединённых по принципу «1+1». Modulon NH Plus позволяет производить резервирование по принципу «N+1», «N+2», «N+3» и «N+X».

«Испания – одно из самых популярных туристических направлений для россиян. Получение виз осуществляется в достаточно короткий срок, а заявители уже привыкли к быстрому и качественному обслуживанию. Поэтому приоритетной задачей для работы Испанского визового центра является бесперебойная обработка данных. Успешно реализованный проект по внедрению ИБП Modulon NH Plus позволил обслуживать клиентов на том же высоком уровне даже в случае сбоя. Кроме того, сеть Испанских визовых центров расширяется, и по результатам проекта, заказчик уже выразил заинтересованность в развитии сотрудничества», — комментирует проект Андрей Савельев, генеральный директор «Спектр РС».