delta-logo
bg-left-shadow
Delta MCIS의 제품 포트폴리오는 UPS (무정전전원장치)부터 데이터센터 인프라 솔루션 – InfraSuite – 까지 종합적인 서비스를 제공합니다.
About MCIS (Mission Critical Infrastructure Solutions)
The power behind competitiveness

전력과 에너지 효율에 대한 전문지식과 경험을 보유한 Delta Electronics Inc.의 MCIS(Mission Critical Infrastructure Solutions) 비즈니스는"The power behind competitiveness"으로 자리매김하고 있습니다. MCIS는 당사의 고객 비즈니스를 더욱 경쟁력있게 하는 데 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 당사는 TCO를 줄이면서도 당사 고객 업무에 중요한 운용 연속성을 보장하기 위해 매우 안정되고 효율적인 전력 관리 제품과 데이터 센터 인프라를 제공하여 이러한 역할을 수행하고 있습니다. Delta MCIS는 경쟁에서 우위를 점하려는 고객의 강력하고 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

Delta MCIS의 제품 포트폴리오는 UPS (무정전전원장치)부터 데이터센터 인프라 솔루션 – InfraSuite – 까지 종합적인 서비스를 제공합니다.


UPS 솔루션

어떤 예기치 못한 사태, 이를테면 자연재해가 갑자기 그리고 예고도 없이 발생했다고 가정해 보십시오. 이 때문에 운영에 핵심적 역할을 하는 데이터센터에 전력 공급도 중단이 됩니다. 이런 사태는 일시적일 수도 있지만 몇 일간 지속될 수도 있습니다.

전체 조직의 운영에 핵심적인 역할을 하는 기능이 갑자기 중지된다면 어떻게 해야 할까요? 전력회사에게 전기 공급 능력을 강화하도록 요구하기는 쉽지 않을 것입니다. 그러나 이러한 상황에 대비하기 위한 준비는 가능할 것입니다. 전력 중단에 의한 전체 발생 비용을 생각한다면, 신뢰성 있고 정전 없이 제공되는 전력 공급의 중요성과 관련해서는 별다른 선택의 여지가 많지는 않을 것입니다. 정전, 서지, 저전압 또는 과전압 상황으로 인하여 전체 상업 부문에 발생하는 손실액만도 600억 달러를 넘는다고 합니다. 이중 가장 큰 부분은 상용 고객 부문의 손실이며, 산업 부문 역시 이와 거의 비슷한 약 300억 달러의 손실을 기록하고 있습니다. Delta MCIS는 UPS 및 데이터센터 솔루션을 포함, 중요한 기능의 운영에 핵심적인 전력 공급 솔루션을 제공합니다. Delta와 그 UPS 솔루션을 통하여 포괄적인 전력 보호를 실현할 수 있습니다.

UPS Modulon 제품군
Delta UPS 제품 라인인 Modulon 제품군은 20kVA 이상의 정격 용량 요구 사항에 적합한 삼상 모듈화 아키텍처를 사용하며,데이터 센터, 중소기업과 대기업의 네트워크 장비, 데이터 저장 센터 및 재정 균형 센터를 지원합니다. Modulon (Modular+ on)이라는 단어는 핵심 기능인 모듈화를 강조하는 단어입니다. 고객은 초기 장치 요구와 TCO를 낮추고 시스템 이점을 극대화하기 위한 확장성에 대한 향후 요구에 기초해 더 많은 융통성을 지닌 UPS 시스템을 구매할 수 있습니다.

UPS Ultron 제품군
Delta UPS 제품 라인인 Ultron 제품군은 산업 장비, 데이터 센터, 교통 통제 시설, 방송국 및 백본 네트워크를 포함하여 업무에 중요한 애플리케이션을 지원하는 10kVA 이상의 정격 용량 요구 사항에 적합한 삼상 UPS 시스템입니다. Ultron (Ultra + on)이라는 단어는 업무에 중요한 애플리케이션의 우수한 안정성과 보장을 제공하는 이러한 UPS 시스템의 기능을 설명하는 최고의 성능을 의미합니다.

UPS Amplon 제품군
Delta UPS 제품 라인인 Amplon 제품군은 중소형 네트워크 장치, 보안, 감시 시스템 및 POS 시스템을 지원하는 1kVA 이상의 정격 용량 요구 사항에 적합한 단상 UPS 시스템입니다. Amplon(Ample + on)이란 단어는 이 UPS 시스템을 설명하는 충분한 안정성을 의미합니다. 그리고 공간과 경제적인 이점을 극대화합니다. Amplon 시스템은 금융 기관, 정부 부서 및 의료 센터등의 중소기업의 완벽한 전력 관리 솔루션으로, 가장 높은 공간 및 비용 이점을 가진 전력 보호 솔루션을 제공합니다.

UPS Agilon 제품군
Delta UPS 제품 라인에서 Agilon 제품군은 1kVA 미만의 전력 소요량에 적합한 단상 UPS 시스템으로 PC 제품, 주변기기 및 POS 시스템을 지원할 수 있습니다. Agilon (Agile + on)이라는 단어는 이러한 소형이지만 효율적인 UPS 시스템의 특징을 설명하는 민첩성과 정밀성을 의미합니다. 이러한 시스템은 일반 사용자, SOHO 작업자 또는 소형 기업에 적합한 완벽한 전력관리 솔루션입니다.

UPS 솔루션 - Delta

데이터센터 인프라 솔루션

최첨단의 신뢰성 높은 기술이 비즈니스의 성공에 미치는 영향이 더욱 커짐에 따라 기업의 성공과 IT 장비는 서로 불가분의 관계가 되었습니다. 따라서 중단 없이 기능하는 고성능 데이터센터를 계획하고 구축할 수 있는 IT 운영자들의 능력이 더욱 중요해졌습니다. 지난 40여 년간 Delta는 지속적인 혁신을 통하여 비즈니스 운영에 핵심적인 전력 공급 솔루션 분야를 선도해왔습니다. 최신 세대의 Delta 데이터센터 인프라 솔루션인 InfraSuite는 전력 전자 부문의 핵심적 기술이 집약된 최첨단 설계의 대표 주자입니다. InfraSuite에는 파워 시스템, 랙과 주변장치, 정밀 냉각 및 환경 관리 시스템 기술이 집약되어 있습니다.

InfraSuite의 특장점은 다음과 같습니다:

  • 신속, 간편한 구축을 위한 모듈형 설계
  • 기업 성장에 따른 데이터센터의 확장성 지원
  • 설계 및 운영 비용의 최적화
  • 고효율, 에너지 절감 성능의 컴포넌트를 통한 환경 친화적인 데이터 룸 구현
  • 모든 데이터 룸과 간편한 통합성
  • 안심 운영을 위한 완벽한 운영 환경 관리 시스템

데이터센터 인프라 솔루션 – Delta InfraSuite
bg-right-shadow
Delta MCIS 제품 브랜드 영상
전력과 에너지 효율에 대한 전문지식과 경험을 보유한 Delta Electronics Inc.의 MCIS(Mission Critical Infrastructure Solutions) 비즈니스는"The power behind competitiveness"으로 자리매김하고 있습니다. MCIS는 당사의 고객 비즈니스를 더욱 경쟁력있게 하는 데 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 당사는 TCO를 줄이면서도 당사 고객 업무에 중요한 운용 연속성을 보장하기 위해 매우 안정되고 효율적인 전력 관리 제품과 데이터 센터 인프라를 제공하여 이러한 역할을 수행하고 있습니다. Delta MCIS는 경쟁에서 우위를 점하려는 고객의 강력하고 신뢰할 수 있는 파트너입니다.
Application Industries
go top
bg_shadow-bottom
 
Delta logo - grey