Delta y la sustentabilidad: preguntas frecuentes

P: ¿Cuál es el rol de la información y de las tecnologías de comunicación en la reducción de emisiones de CO2?
R: Se estima que el sector ICT genera sólo un 2% de las emisiones de CO2 globales. Sin embargo, el sector ICT ha tenido un rol clave para ayudar a reducir las emisiones en áreas que generan el 98%. En Delta nuestro objetivo es reducir la huella de carbono y ayudar a nuestros clientes a hacer lo mismo. 
 


 

P: ¿Qué quiere decir Delta con "Eficiencia Energética Total"?
R: Eficiencia Energética Total significa que nos concentramos no sólo en los efectos ambientales directos sino también en los indirectos de nuestros productos. Le prestamos atención, por ejemplo, a la eficiencia energética a nivel del sistema, al consumo de material, al transporte, a la necesidad de visitas de mantenimiento, al consumo de combustible y a las soluciones de refrigeración. 
 


 

P: ¿Por qué la serie de UPS NH Plus es ecológica?
R: Este producto es único en términos de eficiencia energética, alcanzando una eficiencia del 94% con cargas por debajo del 25%. Un menor consumo de energía reduce las emisiones de CO2. Además, una alta densidad de alimentación y una menor necesidad de cableado implica un ahorro de materiales. 
 


 

P: ¿Cómo genera energía el sistema RenE por la noche o cuando hay mal clima?
R: Las baterías de un sistema de energía solar independiente se cargan y se descargan a diario. Durante el día, el sistema de alimentación recarga la batería. Desde el anochecer hasta media mañana, el sistema utiliza la energía de las baterías. Cuando hay mal clima, un sistema de energía solar independiente puentea el período sin sol con una capacidad de batería adicional y energía de recarga solar. Un sistema híbrido con generador usa el generador. Un uso optimizado del generador asegura el menor consumo de diesel posible. 
 


 

P: ¿Qué tipo de opciones híbridas ofrece Delta?
R: La fuente de energía de una solución RenE puede ser una combinación de energía solar, red de CA, turbinas eólicas, generadores y celdas de combustible. El cliente elije las fuentes de energía primaria y las de respaldo. La ubicación, las condiciones climáticas y los costos operativos juegan un rol importante en esta decisión. 
 


 

P: ¿Cuándo es más factible un sistema híbrido con energía solar y generador?
R: Un sistema de energía solar respaldado por un generador es una opción adecuada en islas y zonas remotas donde los viajes para relleno de combustible son menos frecuentes. Normalmente, el motivo para usar un generador en vez de una red de CA es que la infraestructura de CA no está disponible o no es confiable. 
 


 

P: ¿En qué rango de tensión opera el sistema de energía solar independiente Delta?
R: La tensión de nuestro sistema de energía solar estándar es de 48V. Si se requiere un respaldo adicional de 24V, un conversor CC/CC modular puede convertir 48V en 24V. Si necesita un suministro eléctrico de respaldo adicional para equipos con CA, un inversor modular independiente convertirá los 48V en la CA de respaldo requerida. 
 


 

P: ¿De qué modo ayuda la alta densidad de alimentación de un rectificador a reducir la huella de carbono?
R: Una alta densidad de alimentación de un rectificador significa que gran parte de alimentación ha sido comprimida en un espacio pequeño. Por lo tanto, los dispositivos más pequeños y livianos pueden cubrir las necesidades energéticas más exigentes, y necesitan menos materiales, embalaje, espacio y transporte. Las series de rectificadores DPR 2400 y DPR 2700 de Delta tienen una densidad de alimentación líder en la industria. 
 


 

P: ¿Por qué los controladores del suministro de alimentación respaldan el desarrollo sustentable?
R: El controlador es el cerebro del sistema de alimentación. Un controlador de alta calidad como el PSC 3 brinda beneficios directos e indirectos en términos de sustentabilidad. 

El PSC 3 de Delta posee un proceso de arranque estipulado para los rectificadores. Esto significa que el generador diesel se puede reducir a la mitad de su tamaño normal, que, a su vez, implica una mejor eficiencia en la conversión de combustible a electricidad. Optimizar el tamaño del generador y el punto de operación puede ahorrar hasta un 30% de combustible durante las operaciones. Esto reduce la cantidad viajes al sitio para relleno de combustible, un aspecto también importante en relación a la eficiencia energética total. Además, las pruebas de batería periódicas automáticas y la posibilidad de control remoto reducen aún más los innecesarios viajes al sitio para verificaciones.

 


 

P: ¿Qué significa la refrigeración híbrida del sistema OutD?
R: La refrigeración híbrida significa que la ventilación por aire, el aire acondicionado y los intercambiadores de calor se combinan de forma ideal según las condiciones específicas. Por ejemplo, en una configuración de ventilación por aire + aire acondicionado, la ventilación por aire es suficiente siempre que la temperatura se mantenga a un nivel moderado. Sólo cuando la temperatura aumenta, la refrigeración se activa. Por ejemplo, si opera en una zona donde la temperatura aumenta por encima de los + 25°C sólo el 4% de las veces (por ej. Frankfurt), puede ahorrar hasta un 83% de los costos energéticos.

 


 

P: ¿De qué modo se ha considerado el medio ambiente en el desarrollo del Sistema de Monitoreo y Control del Sitio?
R: El SMCS promueve la sustentabilidad principalmente a través de su impacto en el funcionamiento del generador diesel (grupo electrógeno). Por ejemplo, la opción de utilizar un grupo electrógeno a plena escala o a media escala ahorra diesel especialmente durante el arranque. El SMCS también ahorra diesel al reducir la necesidad de arranques de grupo electrógeno, ya que el sistema de alimentación puede funcionar en modo monofásico con el suministro de CA. Las funciones de monitoreo remoto, control y mantenimiento facilitan las operaciones diarias y también reducen la cantidad de viajes al sitio, un aspecto especialmente importante en áreas rurales. 
 


 

P: ¿Qué es un edificio ecológico?
R: Un edificio ecológico ha sido diseñado teniendo en cuenta el uso de energía y de agua, los aspectos ecológicos, los deshechos y las emisiones, además de un entorno de trabajo seguro y ameno. La certificación de edificio ecológico requiere el cumplimiento de los criterios oficiales que varían de país en país. Las fábricas de Delta en Rudrapur y Tainan son edificios ecológicos, para más información, visite el Consejo de Edificios Sustentables (http://www.igbc.in:9080/site/igbc/index.jsp) o el Consejo de Edificios Sustentables de Taiwán (http://www.taiwangbc.org.tw/english/index.php)